This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:需要规格

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1251025/sn74cbtlv16292-need-specification

器件型号:SN74CBTLV16292

您好!

SN74CBTLV16292我需要此多路复用器的带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该网页显示200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praven、您好!

    由于这是一款非常旧的器件(1998年发布)、因此数据表不规定带宽。 而团队已将带宽添加到产品页面- 200 MHz。 一般而言、对于整个 CBT 系列器件、如果您要查看任何类似的器件、它们都将处于200 MHz 左右。 所有这些器件都在产品页面上具有额定带宽、但在数据表上没有。  

    谢谢!

    亚历克斯