This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:[案例:639538]面向 Crestron Electronics、Inc 的技术数据查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239, INA2137, SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1251754/sn74lv4053a-case-639538-technical-data-inquiry-for-crestron-electronics-inc

器件型号:SN74LV4053A
主题中讨论的其他器件:INA2137、LM239、

[案例:639538]关于 Crestron Electronics、Inc 的技术数据查询

SiliconExpert 由 Crestron Electronics、Inc 与其供应商合作、以确保准确性和合规性。

由于器件型号"LM239PWRE4"在数据表"">download.siliconexpert.com/.../slcs006.pdf"上有效、 我们是否可以将其视为已停产?
由于器件型号 SN74LV4053APWRE4在数据表"">download.siliconexpert.com/.../scls430k.pdf"上有效 、我们是否可以将其视为已停产?
由于器件型号 INA2137UA/2K5E4在数据表"">download.siliconexpert.com/.../ina137.pdf"上有效 ,我们是否可以将其视为已停产?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA2137‍UA/2K5E4和 INA2137UA/2K5是相同的;请参阅 [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

    LM239PWRE4与 LM239‍PWRG4相同、SN74LV4053APWRE4与 SN74LV4053A‍PWRG4相同。 LM239PWR 和 SN74LV4053APWR 在多个组装地点制造、其中一些使用 NiPdAu 铅镀层、而另外一些使用锡铅镀层。 如果要保证始终使用 NiPdAu 铅镀层、则必须购买-G4版本、但请注意、LM239 PWRG4‍和 SN74LV4053A PWRG4‍处于"最后可采购期限"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Clemens 说的外 、 SN74LV4053APWR 还不是过时产品 、还将有售。

     如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆