This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:封装差异

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1251048/tmux1575-package-difference

器件型号:TMUX1575

大家好、

 

日本数据表和英文数据表在封装信息方面存在差异。 您能否确认哪一个是正确的?

顶部来自日本数据表、底部来自英文数据表。 两个初始版本。

 

此致、

黑海市  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YCJ 封装信息(ti.com/lit/pdf/mxbg456):)

    Web 搜索功能:

    所有数据表都显示卷带中的空腔尺寸为1.46mm×1.46mm、因此1.5** mm 尺寸一定是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    感谢您指出这一点。 正如 Clemens 提到的、在这里、我可以访问 TI.com YCJ 封装信息链接来获得最准确的信息。 在发布该器件时在数据表之间转换数据肯定会出现一些问题。 我将让团队尽快解决此问题。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您查看 YCJ 封装信息。

     

    尊敬的 Alex:

    了解翻译数据问题。 请您确认 YCJ 封装的尺寸(长度*宽度)吗? 它在数据表(英文版本)第一页上为1.34mm^2、在数据表 (英文版本)的封装外形部分上为1.329max~1.269min mm^2、在参数搜索页面上为1.4mm^2。

    YCJ 软件包信息链接不提供 D 和 E 值。

     

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    器件的实际长度*宽度实际上是数据表中的 D/E 值- 1.329max ~1.269 min mm^2。 发布这些值时、1.34mm^2和1.4mm^2可能归因于舍入误差。  

    对此可能造成的任何混淆深表歉意!

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很好、感谢确认。

    此致、

    黑海市