This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:模拟信号路径和数字引脚隔离?

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1253767/ts5a3359-analog-signal-path-and-digital-pins-isolation

器件型号:TS5A3359

大家好!  

我能不能建议模拟信号路径(引脚 NO0、NO1、NO2、COM)是否与数字控制引脚(引脚 IN1和 IN2)隔离? 如果它们被隔离是 GND 引脚、那么模拟信号路径的基准是什么? 能否按照下图连接设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚为高阻抗 CMOS 输入、因此它们被隔离。

    如原理图中所示连接器件时(两个控制输入均为低电平)、所有 I/O 均断开连接。 这可能不是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    除了克莱门斯所说的。 是的、模拟引脚和数字控制引脚相互隔离。 此外、它们可以共享同一个接地端。

    接地引脚是控制引脚上模拟的基准。

    最后、 您需要在控制引脚输入端连接上拉或下拉电阻器、以确定您希望多路复用器 默认处于何种状态。

    https://www.ti.com/lit/an/slla471b/slla471b.pdf?ts=1690559953886&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    卡梅隆