This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:关于单通道模拟多路复用器选择

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, CD74HCT4067-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1253006/cd74hc4051-about-single-channel-analog-multiplexer-selection

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4067-Q1

尊敬的团队

当前工程需要使用与 CD74HC4051功能类似的模拟开关、无论通道数是否超过 CD74HC4051芯片型号、请推荐使用、例如16个或更多通道。 最好是汽车级芯片、而不是汽车级芯片、也可以尽可能小地封装。 该项目用于低频小信号 MCU ADC 采样。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是希望具有两个通道的1:8开关、还是希望具有一个通道的1:16开关?

    无论如何、请使用 搜索功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng、您好!

    再补充一下 Clemens 说的  、  CD74HCT4067-Q1是一款汽车级16:1器件、与 cd74hc4051类似。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。Kameron。

    我会考虑使用 CD74HCT4067-Q1、目前是否有任何其他型号与 CD74HCT4067-Q1性能相似、且通道更多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng 很遗憾、我们的产品系列中这款器件的汽车级多路复用器配置最大。

    谢谢!