This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:TS5A21366 S 参数请求

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1253534/ts5a21366-ts5a21366-s-parameter-request

器件型号:TS5A21366

大家好、

我的客户询问 TS5A21366的 S-parameter、团队可否告知我? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    很遗憾、我们没有 TS5A21366的 s 参数模型。 这里的应用是什么? 导通电容最大为30pF、因此它应该能够处理一些速度更高的应用、但负载实际上会更真实地影响带宽。 您知道他们使用的频率范围了吗?
     信号路径不是缓冲输入/输出。 可以将其视为简单的导线连接与寄生关联。 如下图所示、对开关进行建模并查看其性能。  

    这里是一些常见问题解答、可帮助您创建该器件的模型。

     e2e.ti.com/.../faq-simulation-modeling---frequently-asked-questions



    谢谢。
    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    客户正在将其用于 USB2.0数据传输、应为480MGbps。

    由于客户希望获得小于1 Ω 的 Rdson、我们找到了该器件、这就是客户希望获得它的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我相信我们没有一个 s 参数模型。 我在上面的回答可能能够帮助客户了解器件性能。

    我们会将此器件添加到参数模型创建积压订单中、并尝试尽快发布此器件。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的帮助!