This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:禁用时 TMUX1108发生泄漏...

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1255190/tmux1108-tmux1108-leakage-while-disable

器件型号:TMUX1108

大家好、

请帮助检查它有什么问题?

我的客户原理图如下所示、当 TMUX1108处于禁用状态时、他们可以看到带电流表的2uA。

 

S1至 S1的所有通道都有相同的问题。

请帮助建议如何解决它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我首先要确认您的设置。

    1.您提到该器件已禁用、 这是否意味着 VDD 和 VSS 悬空?

    2.您要用什么电压(Vd)对漏极侧进行偏置?

    3.另外、您提到 S1到 S8的所有通道都有相同的问题、您能否在源极引脚上也提供电流读数? 为了阐明您的原理图、每个电源引脚是否像 S8一样接地?

    此致、