This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8109

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8109, TMUX2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1254728/tmux8109

Thread 中讨论的其他器件:TMUX8109TMUX2889

您好!

您是否可以建议与 TMUX8109类似的2:1多路复用器、 它可以支持+-5V I/O 信号。

我使用此多路复用器来满足 RS422信号标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用搜索功能;此处是适用于±5V 电源的双2:1开关: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=2&1143=2:1 SPDT &3307=+/-5 TMUX‍6136的 Ron 可能太大。

    (但我不确定您是从何处获得±5V 限值。 RS-422发送器的输出介于 GND 和5V 之间(差分总线电压可以为负、因为它是在两条数据线之间测量的)、如果您的系统中存在接地漂移、则总线电压可能大于±5V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    感谢您的快速响应、

    是的、我的 RS422发送器输出为0V 至5V、但在它们之间进行测量时、它们可以为负值。

    我的系统中没有接地漂移。

    您可以推荐 RS422 0V 至5V 工作电压的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将滤波器更改为单个5V: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=2&1143=2:1 SPDT &3306=5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    正如 Clemens 建议的、我们有各种双路2:1开关与您的应用兼容、但我想提醒您注意这款新器件。 TMUX2889是一款双通道2:1 MUX、具有+/-5V I/O 信号功能、以及0.16欧姆的典型 Ron。 我相信、这将是适用于您的应用的出色多路复用器。  

    TMUX2889数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、