This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16210:需要技术细节

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1356193/sn74cb3t16210-need-technical-details

器件型号:SN74CB3T16210

大家好、

请帮助提供以下 MPN 的胶带宽度、胶带间距和引脚1方向。

SN74CB3T16211DGGR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatium、您好!

    此信息仅适用于

    SN74CB3T16211DGGR

    带宽=24 mm

    卷带间距= 12mm

    引脚1方向= Q1 (与 DLR 封装相同)

    如果您有任何其他问题、敬请告知!