This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257RSVR PC

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1355845/sn74cbtlv3257-sn74cbtlv3257rsvr-pc

器件型号:SN74CBTLV3257

团队成员  

您可以帮助检查客户的 PC,谢谢。

部件描述

Θja
(°C/W)

Θjc
(°C/W)

最大 Tj (°C)

PC (W)

供应商

S IC SN74CBTLV3257RSVR UQFN 多路复用器

110.9

45.8

150

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    很高兴在这里为您提供帮助!

    下面是一 个主题 、其中另一位客户向您提出了一个非常类似的问题。

    您能告诉我您对 PC 的理解是什么吗?(您是指 此器件的功耗吗?)

    请告诉我 PC 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、希尔  

    PC:在最坏情况下器件内消耗的实际功率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis 明白了!

    因此、根据我掌握的信息、我可以得出 多路复用器 Vcc x Icc (max)= 36uA 的近似静态功耗

    但是、功耗可能更多地是一个系统级问题、如果您想自行计算多路复用器的功耗、请 以此 e2e 为例。

    基本上、使用 e2e 公式、您可以得出设置的功耗、因为其中一部分将取决于系统中的负载。

    此致、

    卡梅隆