This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245C:SN74CBT3245C 的 VGS 值

Guru**** 2508335 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74CBT3245C, LSF0108, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1355490/sn74cbt3245c-vgs-value-of-the-sn74cbt3245c

器件型号:SN74CBT3245C
主题中讨论的其他器件: LSF0108、TXU0104 SN74LXC8T245

SN74CBT3245C 系列器件的 VGS 值是多少?

当该器件用于5V 至3.3V 的转换时、是否需要参考以下设计电路? 【在 )电源和器件的 VCC 引脚之间连接一个外部二极管时、二极管的正向电压是多少(VF】?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是针对数字 TTL 信号设计的旧器件;如 ron 规范所示、只有高达2.4V 的信号电压才被视为重要。

    常规硅二极管的正向电压约为0.7V。导通晶体管的栅源阈值和行为未直接指定、因此指定 VGS 毫无意义。

    您试图解决的实际问题是什么? 若要进行电平转换、最好使用 LSF0108、或 TXU0104或 SN74LXC8T245等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好我同意 Clemens

    请告诉我们您对他的建议的看法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 SN74CBT3245C 用于 PCI-X 数据总线开关、但我们之前具有 PI5C3245的 IC、 我想使用 SN74CBT3245C 来替换 PI5C3245、是否可以将 PI5C3245替换为 SN74CBT3245C?使用 PI5C3245 芯片时、在 Vcc 引脚周围使用一个 二极管和一个电阻器(如下)、如果使用 SN74CBT3245C 芯片、我是否也需要使用二极管和电阻器、 如果是、对二极管的 VF 和电阻值有任何特殊要求吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要替换 P2P? 在这种情况下、应使用 CBT3245开关、但要检查结果、因为您依靠的是未指定的模拟特性。

    LSF0108可以更好地将电压钳制到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想补充一下 Clemens 说、

    CBT3245是   PI5C3245的良好替代产品(如 Clemens 所说)。

    您尝试使用 CBT3245实现的用例应该没有问题、本 应用手册中对此进行了介绍

    此致、

    卡梅隆