This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:Y 信号和 COM 信号范围

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1356092/sn74lv4052a-range-of-y-signal-and-com-signal

器件型号:SN74LV4052A

大家好、

该器件是否可在1.8V 输入的条件下使用?

我看到 Vcc 的范围为2V 至5.5V、但却找不到 Y 信号和 COM 信号的相关信息。

Br、

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟 I/O 电压的范围指定为 VIO。 此范围内为1.8V。