This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:CD74HC4051B 的引脚功能

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1356031/cd74hc4051-pin-functions-for-cd74hc4051b

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件:CD4051B

E2E 高支持

我确认"表4-1. CDxHCx4051B 的引脚功能"。
但是、数据表中似乎没有描述 CDxHCx4051B (B 版本)。

这些表格(适用于4051/4052/4053)是否正确?
如果正确、则 CD74HC405x 和 CD74HC405xB 之间有何差异?

谢谢
中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有'4051器件都具有相同的引脚排列。

    我怀疑 B 是意外从 CD4051B 数据表中复制的。