This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:VCC 输入纹波效应

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1354278/ts5a22364-vcc-input-ripple-effect

器件型号:TS5A22364

您好!

是否使用 TS5A22364进行音频路径切换、是否有任何 VCC 输入电压噪声要求?

我想检查输入电压纹波噪声是否可以正常工作、或者是否会影响音频路径噪声?

请告知。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tiger、

    您的性能可能会有一些波动、但从技术角度而言、建议在2.3V 到5.5V 之间使用 VCC、因此不会对器件造成实际损坏。 您是否不能在电源上添加去耦电容器以使其稳定一点?

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! Rami

    这是我的客户提出的问题。

    ================================

    您能否为这种波动定义规格? 我们增加了反馈电容器来改善波纹/波动并解决音频噪声问题、但我们需要 TI 提供波纹规格。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tiger、

    波动规范未定义、我们建议使用去耦电容器来帮助消除噪声。 您只会看到性能发生了变化、但不一定会损坏器件、因此我们实际上无法指定任何内容。 如果他们无法滤除噪声、那么我只建议将尖峰保持在建议的 VDD 水平以下。
    话虽如此、我将在这里重复我的上一个问题。 它们是否有去耦电容器、如果没有、它们是否可以在电源上添加更多电容来提供帮助?

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    是的、客户有用于 VDD 的去耦电容器。 更大的电容将提高噪声性能。

    他们只是想检查任何额外的输入电压噪声要求。  

    谢谢、此致、