This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:热评估

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1355860/sn74lvc1g3157-q1-thermal-evaluation

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

大家好、

您能否帮助分享 如何 在以下条件下评估 SN74LVC1G3157-Q1的功率耗散和热性能? 因为我们在数据表上的热阻很大、所以客户很担心。

电源3.3V

输入电压5V/0V、PWM 频率127.773kHz、输出电流为几 mA。  

谢谢

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    这里有一个 e2e 主题、其中讨论了电源分配以及如何根据您的设置进行计算。

    请告诉我、这是否有帮助!