This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:I3C 布局指南

Guru**** 2585085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1355941/tmux136-i3c-layout-guidliness

器件型号:TMUX136

大家好、

请分享 I3C 的布局指南。I3C 有多少存根长度可以用于12.5MHz。

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rajat、

    这实际上取决于您的总线。 I3C 的最大电容已定义为50pF、例如、如果总线上仅有30pF 的元件、则需要计算布线电容、该电容通常约为1pF 至 cm、但会根据您的布局而变化。 假设它是每 厘米1pF、则布线将额外增加约20cm、包括在违反 i3c 标准之前可以添加的存根长度。
    *这并不是说整个总线将在50pF 后失效,在现实中,你可能可以稍微提高这些限制,你只是违反了 i3c 标准由 mipi 联盟设定。  

    谢谢。
    Rami