This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9832:TMUX9832的数据表

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1354681/tmux9832-the-datasheet-for-tmux9832

器件型号:TMUX9832

您好!

我们向 TI 网站请求详细数据表、但未收到回复、因此请 kinldy 向我们提供数据表以便评估、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    很抱歉耽误你


    的时间。 您应立即访问该页面! 谢谢。 Rami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    谢谢你的变态支持。

    BTW、我们需要  比400MHz 高3dB 带宽、是否促销了任何其他 MUX 器件、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您是指完全类似于9832、可支持400MHz 的东西吗?  
    您能在此处分享更多用例信息吗? 一个简单的1:1低电压开关是否工作、还是需要一个高电压32通道1:1开关?  

    -Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 ATE FPGA 和直流信号选择中使用多路复用器、并且 每个通道需要的-3dD 带宽大于400MHz、电压约为15V 就足够了、因此如果有任何可升级的最新产品、敬请推广 MUX 器件。

    BTW、我们想知道 是否可以设置寄存器来获取每个通道的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这是我能够缩小范围的器件列表、这些器件是1:1开关、支持15V 和400MHz:

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#1143=1%3A1%20SPST&1611=400%3B6500&3306=16%3B20%3B24&

    请注意、在单个通道上没有任何东西能够支持32个通道、例如9832

    BTW,我们想知道 是否可以设置注册以获取每个通道的状态?

    不确定具体的意思。  但是、9832无法记忆它听起来是您所期望的样子。 数据表解释了通道状态的工作原理、但它是一个移位寄存器。 因此、您可以在移位寄存器中加载将在移位寄存器中锁存的数据。 当数据通过(使用 LE 引脚)时、将设置多路复用器的状态。
    否则、我们的大多数其他多路复用器将由 GPIO 控制、因此状态将严格由 GPIO 引脚的当前状态决定。

    谢谢。
    Rami