This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:在 IN 引脚从低电平到高电平后检测到过冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624, TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1355008/ts5a4624-overshoot-detected-right-after-in-pin-from-low-to-high

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件: TMUX1237

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试 TS5A4624。

他们在 IN 引脚从低电平变为高电平后立即发现了 NO 引脚的过冲。

请参阅下面的原理图和波形。

可以看到波形中的红圈。 (NO)_1V8在红圈中具有过冲、最大电压大约为2.12V。

是否正常运行? 我可以通过添加一些外部组件来移除(或减少)吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    请浏览本 常见问题解答。(本常见问题解答提供了一些设计建议来帮助客户)

    由于迹线电感、通常会发生过冲和下冲。 通常、这会导致布线/导线较长、因为电感会在这些距离上累积、因此尽量减少这种情况是有益的。

     同样很多次、测试是通过长探针完成的、该探针会增加不必要的电感、在实际操作条件中也是不存在的。 这一点以及电流的快速变化将导致过冲/下冲。

    根据您的初始设置、您已经阻止输出(Vout 或黄线)看到 良好的过冲事件、但如果您想减少输入引脚上的过冲、您可以在多路复用器的输入引脚上添加一个串联电阻器。 但是、将电容器接地也是一个好主意。

    最后、TMUX1237是另一款2:1单通道开关、旨在最大程度减少过冲事件

    请告诉我您的想法、我很乐意为您提供帮助!

    此致、

    卡梅隆