This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:TMUX121是否支持在2个主模式之间切换?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1355138/tmux121-whether-tmux121-support-switching-between-2-masters-mode

器件型号:TMUX121

您好、专家:

我想了解我们的 TMUX121是否支持在2个主器件之间切换? 也就是说、两个主器件连接到一个器件、然后使用 SEL 选择连接哪一个器件。 数据表中的应用程序只有一个主器件连接两个从器件。

您能帮忙吗? 非常感谢!

此致、

道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Daoyan、

    这将完全起作用! tmux121是一种无源模拟开关。 无源意味着当通道开启时它仅充当无源组件;基本将其视为具有一些电容的电阻器。 因此、开关另一端的内容对多路复用器没有实际意义、它只是让信号通过多路复用器

    谢谢。
    Rami