This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646原理图审阅

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1353835/tmux646-tmux646-schematic-review

器件型号:TMUX646

团队成员

希望 TI 查看 TMUX646的原理图并分享您的意见

我们将连接8MP 和0.3MP 摄像头
如果您有任何需要澄清的地方、也请告知我们、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhavesh,

    从物理布局的角度来看、这里没有什么突出的地方是一个问题、但我确实有一个问题、需要我更多地了解并确保多路复用器良好。

    您是否碰巧知道实际的编码是如何工作的、以及我如何使用它来求解多路复用器将看到的工作频率。  因此、最高的数据传输速率将用于800万像素摄像头、这是我们最关心的条件。

    我在这里看到数据的2个差分对 D1和 D2。 我假设您需要每秒传输8MB 位、并且每个时钟周期可能会读取一次或两次这两个差分。 如果它只是一次、多路复用器将看到的时钟频率将是8GHz/2差异/1每个周期读取= 4GHz。 这可能会在您将使用的方波方面突破多路复用器可处理的上限。
    现在、如果每个周期有2次读取、那么我们将看到2GHz、并且我们将有更多的空间来处理。
    有些协议使用一些基于符号的编码、因此每周期可读取2到4次、这也没问题。

    如果你有这方面的想法,我可以给出一个更明确的答案。 我只是不熟悉它。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果每周期读取2次,那么我们将看到2GHz,我们将有更多的工作空间。

    尊敬的 Rami:

    到目前为止、我们能够将8MP imx219摄像头与我们的处理器直接连接、并使用2个数据通道捕获图像。
    8MP 15fps 模式、.width = 3280、.height = 2464、RAW8格式、像素速率182.4M

    如果您需要任何进一步的信息来确认部件使用情况、敬请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhavesh,

    抱歉、我对摄像头参数没有太多经验。 我认为这应该没有问题、但您能否确认时钟频率本身是多少?

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:
    1)您看不到原理图的任何问题?

    2)您是否可以将 TT 分配给另一个团队成员以确认数据速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhavesh,

    1) 1)是的、原理图没有问题。

    2)抱歉、我似乎误读了您的8M 作为8G、因此我使用8GHz 作为频率、并担心多路复用器的上限。 在8MHz、多路复用器可轻松支持。 话虽如此、我的确问过我的团队、我们是多路复用专家、而不是摄像头专家、因此没人意外地知道您手头系统中摄像头的具体数据速率。 我确实进行了搜索、发现 imx219的时钟频率介于6到27MHz 之间。 因此我可以确认646是否支持。

    谢谢。
    Rami