This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718EVM-049:使用 BQ79600EVM 和 BQ79718EVM 时、堆栈读取失败

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1354487/bq79718evm-049-stack-read-fail-when-using-bq79600evm-and-bq79718evm

器件型号:BQ79718EVM-049

您好!  

我们使用 BQ79600EVM 作为基本器件、该器件连接到两个堆栈 BQ79718EVM。  第一块718EVM 板上的芯片是 PBQ79718B1、第二 块718EVM 芯片是 BQ797918Q。

   

我们通过以下程序进行测试:

PBQ79718B1 (718EVM PBQ)、 BQ797918Q (718EVM BQ)

我们使用的测试软件将交替切换通信方向、单次读取和堆栈读取一次、然后切换方向、在完成后再次重复该操作。

正向(DIR0)读取没问题、但反向(DIR1)只能单次读取、我们只能得到0x7F 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF .......  应用 MCU。

如果 我们在硬件中交换两个板并 使用相同的软件、则堆栈 正向读取 将失败、仅0x7F 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF……  。   在反向方向读取不会出现问题

 如果使用栈读取、可能无法将带 BQ797918Q 的718EVM 设置为顶部栈。

79600故障寄存器信息:

该故障导致 SPI_RDY 信号保持低电平、直到 COMM_CLEAR 复位。

79718故障寄存器信息:

此电路板有任何问题吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的耀辉:

    由于这是一个 NDA 组件、我将此对话转换为电子邮件。

    此致、

    大卫