This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:TMUX1101 D 的失调电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1354710/tmux1101-offset-voltage-at-d-of-tmux1101

器件型号:TMUX1101

你好  

我将 TMUX1101用于我的设计。 我想知道为什么 D IN 处的关断状态开关输出显示大约500uV 的小失调电压? 是因为关断状态漏电流吗? 或者、还有什么其他东西吗?  

请帮我解决。

谢谢  

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Faisal,

    可能是关断状态泄漏、但对于器件来说、这似乎有点高。 关断漏电流更符合 PA-nA 级标准。 但是、您的测试设置也可能是这样。 如果您未正确保护导轨、也可能会导致电路板漏电。 通常、对于高精度应用、您会需要使用一些保护技术、这些技术基本上只是通过另一条偏置迹线将您的迹线周围包围起来、以使两端的电压降接近0V、从而更大限度地减小板级电流:

    多路复用器应用中的保护
    谢谢。
    Rami