This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4097B:封装尺寸

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4097B, CD4067B-MIL, CD4097B-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1352185/cd4097b-package-dimensions

器件型号:CD4097B

在 CD4097B 数据表(和 J (R-GDIP-T **)机械制图)中、J 封装具有狭窄和宽的尺寸。 "C"尺寸在窄封装和宽封装之间有所不同。  CD4097B 封装是否具有窄的宽 J 封装 尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我会联系我们的包装团队、看看我们是否能在下周早些时候为您找到这些信息  

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    请查看此 e2e 、因为此处也有相同的信息。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    这是否也包括" CDIP 封装(J)将只在 CD4067B-MIL 中提供 "的语句? 那么、CD4097B 的 J 封装是否仅在 CD4097B-MIL 中提供

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确!

    CD4097B 的 J 封装仅在 CD4097B-MIL 中提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到困惑、什么是完整的订购 PN? 当我查看  CD4097BF 的页面时、会提到 CD4097B-MIL。 但是、当您  订购该器件时、列出的唯一 PN 是 CD4097BF、它显示 CD4097BF 具有 J 封装。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我理解困惑、  

     CD4097B-MIL 是通用器件型号。

    CD4097BF 是实际订购的零件号。

    如果 您有任何其他问题、敬请告知、我将为您提供帮助!