This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3306A-SN74CB:EP 高可靠性模拟开关应用。

Guru**** 2467500 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TMUX6201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1352261/sn74cb3q3306a-ep-hi-rel-analog-switch-application

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TS5A23157TMUX6201

AM 开关 LED 阴极(用于将 LED 电流连接和断开到另一个电路)使用 CCB3Q3306AMPREP。 也适用于模拟产品。

略为担心。   由于 TS5A23157或 TMUX6201是一款双向模拟开关、因此可放心使用。

我计划将  CCB3Q3306AMPREP/SN74CB3Q3306A-PICE 用于航空航天领域的推荐用途、我需要仿真一个 EP 文件。

如果可以将 LED 阴极连接到引脚 A 并在控制 OE 时获得与通过引脚 B 相同的信号、任何人都可以允许我这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Balaji、

    是的、CCB3Q3306AMPWREP/SN74CB3Q3306A-GND 是一款双向器件、能够实现轨到轨信号传输、这意味着您的输入可以从最低电源轨(EP)一直到 VDD。 因此、您将能够在 A 引脚上的 GND 和 VDD 之间传递任何信号、并且您将在 B 引脚上看到它

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    这是否意味着它相当于模拟开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Balaji、

    是的、正如  TS5A23157或 TMUX6201一样、此器件也是一款模拟开关

    谢谢!
    Rami