This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3253:输出 B 端子的电平为2.2V、与输入 A(3.3V)的电平不一致

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1350168/sn74cb3t3253-the-level-of-the-output-b-terminal-has-2-2v-level-which-is-inconsistent-with-that-of-the-input-a-3-3v

器件型号:SN74CB3T3253

1、SCH

2、S0 = 1,S1 = 0,1OE = 0,2OE = 0

、Ω 输出电平与输出下拉电阻有关、不同下拉电阻对应的测试波形不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此 e2e 帖子、其中对该主题进行了更多解释、我相信我昨天回答了一个非常类似的问题!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron~非常感谢  

    "之所以会出现这种行为、是因为10K 的下拉电阻器会灌入大量(3.3V/10K= 330ua)电流、并影响该器件的 Ron。"

    -------- 能否详细解释一下灌电流对 Ron 的影响?

    -------- TI 的 电平转换芯片也有类似的现象吗?   如果有下拉电阻器、是否会有漏电流?

    --- 是否可以替代  SN74CB3T3253 设备(仅限 FET,无电平转换)的 P2P?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dang:

    1.因此本 应用手册的第5.4节 更详细地介绍了 Ron CB3T 器件的工作原理。  对于该器件、应记住的一条简单规则是"随着输出电流增加、Ron 下降。

    数据表中的这些图表更详细地显示了我的意思。

    2. CB3T 系列中的所有 TI 模拟多路复用器都将出现相同的现象、此时存在下拉电阻器(会出现"泄漏"电流)如果您想了解更多有关其他 TI 转换器器件的信息、我可以将此主题转发给另一个团队。

    是  SN74CB3T3253是不具有电平转换功能的正常 FET。 例如、如果 您的电源为3.3V、当您在中传递3.3V 信号时、您应该会看到输出电压约为3.3V。

    如果有任何令人困惑的地方、请告诉我、我很乐意为您提供其他所需的帮助!

    此致、

    卡梅隆