This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3251:轨到轨运行(真正零)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1350817/sn74cb3q3251-rail-to-rail-operation-true-zero

器件型号:SN74CB3Q3251

大家好! 我的设计是模拟输入级、在运算放大器(THX、适用于您的应用手册的 TI)上具有单电源电路和真正零功能。 我的问题是、使用SN74CB3Q3251是否会干扰真正的零功能。 此器件被标记为"支持输入电压超出电源电压"。 它是否也适用于 GND 电源轨? (我当然不是指负电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 以下的电压超出建议的工作条件、因此无法保证。 但只要钳位二极管尚未导通(在大约−0.5V 时)、我就不会期待发生任何糟糕的情况。