This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:允许的条件澄清

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1349963/mux36s16-allowed-conditions-clarification

器件型号:MUX36S16

发布客户的行为-

客户具有不同的操作模式、  根据 MUX 输入上预期的最大信号动态调整 MUX 电源轨。

逻辑输入始终为0V 至+5V。有2种情况会导致 其询问是否允许这样做:

条件1

 多路复用器+PS =+6V

MUX-PS  =-30V

最大输入模拟信号摆幅至-27.5V

条件2

MUX + PS =+ 35.5V

多路复用器-PS  =-0.5V

输入模拟信号的最大摆幅至+ 33V

您能否确认这些是允许的(或禁止的)条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.3节中的"双电源"条目只是示例;允许使用这些方法将36V 分配给两个电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我同意克莱门斯关于这个问题。

    另请参阅第6.3节、如果您查看 VDD-VSS、您会发现它们的最大差值可能为36V。 这意味着两种供电方案都是允许的。

    此致、

    卡梅隆