This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如果需要断电保护、应选择哪种设备?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3245C, SN74CBTLV3861, SN74CBT3257C, SN74CBT3245A, SN74CBT3861, TMUX1574, TMUX1575, SN74LV4066A, TMUX1511, TS5A23157, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1350427/faq-which-device-do-i-choose-if-i-need-powered-off-protection

器件型号:TMUX1575
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3245A、SN74CBT3245C、 SN74CBT3861、SN74CBTLV3861 、SN74CBT3257C TMUX1574、、 SN74LV4066ATMUX1511TS5A23157TMUX1072

系统隔离对于电源排序、管理总线争用和关断子电路以节约能耗至关重要。 信号开关是在模拟和数字信号应用中提供隔离的一种方式、如 I2C、LAN、MIPI、SPI、UART、 JTAG 等。 信号开关可以确保在输入和输出(I/O)信号路径和系统电源轨之间保持高阻抗(Hi-Z)路径。 但在有些情况下、电源上电排序、热插拔/热插入和故障/过压事件可能会导致开关隔离失效。

在这些事件期间、开关 I/O 路径上的电压可能会超出电源轨电压(VDD)、使 I/O 引脚和 VDD 之间的内部静电放电(ESD)保护二极管正向偏置。 内部 ESD 二极管正向偏置时、I/O 路径上的电压会对开关电源引脚反向供电、损坏电源轨元件。 此外、正向偏置二极管可作为对信号开关本身反向供电的路径、意外导通 I/O 路径。 设计人员必须了解信号开关 I/O 引脚相对于开关电源(VDD)的电压限制、尤其是在开关断开时(VDD = 0V)。 具有关断保护特性的器件可以在信号开关断开且 I/O 路径上存在电压时对系统提供保护、无需使用电源时序。

下表概述了各种不具有关断保护特性的常见器件以及具有此特性的替代器件。 该列表并不详尽、因此请务必 查看我们的产品选择表、以了解 TI 提供的具有此特性的器件

 

无断电保护功能

具有断电保护功能

配置

SN74CBT3245A

SN74CBT3245C

8通道1:1

SN74CBT3861

SN74CBTLV3861

10通道1:1

SN74CBT3257C

TMUX1574

4通道2:1

SN74CBT3257C

TMUX1575

4通道2:1

SN74LV4066A

TMUX1511

4通道1:1

TS5A23157

TMUX1072

2通道2:1