This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157故障排除

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1349620/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-troubleshooting

器件型号:SN74LVC1G3157

您好!
我们在我们的项目中使用 SN74LVC1G3157、我们发现以下列出了一些问题。

  1. 输出"A"= 1.21V、当引脚"S"= 3、3V 时、甚至当引脚"S"= 0V 时
  2. 当引脚"S"= 3、3V、甚至当引脚"S"= 0V 时、输出"A"= 0V
  3. 当引脚"S"= 3、3V 时、输出"A"= 0、54V、甚至当引脚"S"= 0V 时。

阻抗的测量表明组件已损坏。

我们的配置为 Vcc=5V、b1=3.3V、b2=1.8V、S=0或3.3V。

我们在数据表中注意到 VIH_MIN = 3.5V。

关于这一点、我们有几个问题?

1) 1) 在以稍低的电压驱动引脚 S 时、我们会遇到什么问题?

2) 2)这是否是导致组件损坏的原因?

3) 3)如果问题2是、由于我们没有超过绝对最大额定值、这怎么可能是有利的?

提前感谢您的支持。

A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 输入可能无法读取为高电平。 电源电流会增加、并且可能会出现振荡;请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    2.也许吧。 但我无法排除其他某个引脚上的过压问题。

    3. 违反了建议的运行条件,因此无法保证在存在无效电压时器件能够正常工作。 如果产生的电流(击穿电流以及由于振荡而增加的功耗)变得足够高、则会超出电流/温度限值并损坏器件;我不知道这种情况的可能性有多大。