This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7436F:0V 时泄漏

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7436F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1349141/tmux7436f-leakage-at-0v

器件型号:TMUX7436F

大家好、

我的一位客户解决了 TMUX7436F 的以下问题、请告诉我您的想法! 提前感谢

"我们目前在设计中采用 TMUX7436F、它可将 ADC 的电压输入和4 -20 mA 电流输入之间的输入端子切换。  数据表明确记录了器件在单电源应用中的使用。  

图6-7至6-10表示在采用单电源配置时、多路复用器在信号低至0伏时继续正常运行。

图6-13意味着室温下的零泄漏电流。  

然而、如果输入为零、器件将提供10uA 的电流。

这里的故事是什么?  我是否在器件中遇到未记录的缺陷/限制?"

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    客户能否提供操作条件和原理图、以便我们能够更好地诊断他们遇到的此问题?

    此致、

    亚历克斯