This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:无引脚上的负二极管

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1348228/ts5a3359-negative-diode-on-no-pins

器件型号:TS5A3359

您好、我想检查  TS5A3359YZPR 开关的 NO 引脚是否连接了负二极管。 我没有在数据表中看到它们、但需要确认它们是否存在。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    感谢您联系我们! 正确的做法是、I/O 引脚上没有负二极管。  您可以通过使用数据表中的绝对最大值表来判断、因为大多数器件将为 ESD 二极管开始导通时规定最大钳位电流。 在该器件上、钳位电流规格仅适用于控制输入(I_IK)-列出的条件是 CONTROL 引脚的输入电压为负时。 这意味着 I/O 上没有二极管(无引脚)。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表确实指定了 NO/COM 引脚的二极管电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢您的 

     

    讲解。 Yu、 请忽略、因为 NO 引脚和 COM 引脚上确实有二极管。 当时我只查看 IIK 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex & Clemens:

    感谢您的帮助、澄清了这一点。

    此致、