This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8211:可用于切换电源轨?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8211, TPS22810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1346018/tmux8211-can-be-used-to-switch-power-rail

器件型号:TMUX8211
主题中讨论的其他器件: TPS22810

您好!

TMUX8211是否可用于开关电源轨,例如选择+48V (s1至 d1)或-48V (s2至 d2)? 谢谢你。

此致、

哈里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、是的。 在实践中、电流将受到开关电阻的限制。

    有专用的电源/负载开关、如 TPS22810、但仅适用于正电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris。

    就像克莱门斯所说的、理论上、你绝对可以做到这一点。 我建议查看开关 Ron 的电流限制效应是否会对您的应用产生负面影响。  

    如果首选电源/负载开关、则可以将该主题移到该组。 也许它们在线路图中具有一些负电压。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好是电源/负载开关器件。 TI 是否具有负电压发展蓝图或者现有 适合的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris。

    您能否分享您的具体要求、如电压、电流和保护要求。 什么是 EE 和应用程序?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求:

    电压:+/- 48V

    电流:- 200mA

    适用于高压放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris。

    目前、我们还没有-ve 电压的集成解决方案。 您可以检查需要外部 FET 的-ve 热插拔。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#339=External&238min=-90%3B-48&

    此致

    G·库纳尔