This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:总线开关应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1341816/sn74cbtlv3126-bus-switch-application

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000

您好!

TI 是否具有以下适用于以下应用的总线开关?

我在 TI 网站上搜索似乎、但找不到 VCC 可以支持1.2V。 谢谢。

吞吐量提高13600MT/s

2、12位或14位总线宽度

3 μ V VCCQ:、

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

      TS3DDR4000是适合您应用的理想器件。

    它可以支持3600MT/s、这在 DDR 应用中意味着1800MHz 的信号。 这是因为其带宽为 6 GHz (6000MHZ)。 请查看此 常见问题解答 以了解详情。

    2.此设备是一个2:1 12通道(位)设备。   通过使用数据表中的控制逻辑表、该器件可像1:1 12通道多路复用器一样使用。 我们的团队建议,在高速应用中,未使用的 IO 引脚通过50欧姆电阻端接至地。 有关这方面的更多信息、请阅读此 常见问题解答

    最后、该器件没有 VCCQ 引脚(输出级逻辑电源电压)、而该器件的所有内部电路电源是 VDD 引脚。

    请告诉我您对该器件的看法是否属实、我可以回答您的任何后续问题!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一点的任何更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    很抱歉忘记回复这个。 我 向客户推荐了 TS3DDR4000。 他们也用过旧设计的这款芯片。

    谢谢!

    杰夫