This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:无法驱动 VCC 电源。

Guru**** 2468120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A5223, TMUX1108, TMUX1308, TMUX1208, TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1346011/tmux1108-not-able-to-drive-vcc-power

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TMUX1308TMUX1208、TMUX1574、 TS3A44159、TS3A5223

我有一个调制解调器、可以将 1.8V (USIM_VDD)发送 到卡中。 我 使用 TMUX1108通过5V 电源 在8块卡之间切换。 它可以正常工作、但会导致调制解调器在2小时后关闭。 调制解调器在检测到卡有供电问题时会关闭,以防止损坏卡。 存在 CLK、IO 和 RST 线路、但它们对 TMUX1308正常工作。


我也在没有砧的情况下尝试了 TMUX1208。

TMUX1574非常适合我的用例、但它仅对4个通道具有1:2。 我愿意尝试新的芯片、例如、一个通道1:8就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1108已经是具有最低电阻的1:8开关。

    您需要支持多大峰值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    Clemen 在这里是正确的、TMUX1108已经是此配置的最低电阻产品。 我假设您的意思是、调制解调器在2小时后关闭是无意的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、它不应关闭。 如果我将调制解调器的 USIM_VDD 线路直接硬接线到卡上、就可以正常工作。 因此、我怀疑这是多路复用器的问题。  有一个拼写错误、 调制解调器提供的 USIM_VDD 实际上是1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以并联使用多个 TMUX1108、或使用多个较小的开关创建一个1:8电路、例如 TS3A5223或 TS3A44159。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    是否有可能实施 Clemens 建议的解决方案、以便持续利用适合您应用的器件? 在探索其他较小的开关之前、将多个1108并联是理想之选。  

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1108仍导致调制解调器关闭。 我正在使用 TMUX1108馈送 USIM_VDD (调制解调器到卡提供的电源)。  

    为了排除 TMUX1108的问题、我使用了一个分线板、通过硬接线将 USIM_VDD 连接连接到读卡器、绕过 TMUX1108、使其保持原样。

    TMUX1574过去对我很有用、但我的客户要求发生了变化。 我需要单通道8路输出的信号。 我注意到1574和1108上的 RON 相距不远。 选择芯片时、我在其他方面可以忽略不计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我有一个适用于 TMUX1108的分线板、我会尝试并行运行所有这些分线板、并尽快报告。 我将 TMUX1308芯片用于我的 USIM_CLK、USIM_IO、USIM_RST 线路。 TMUX1108将调制解调器提供的电源切换到读卡器引脚(USIM_VDD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的反馈。 请告诉我结果。  

    至于可能被过度查看的情况、TMUX1574具有关断保护功能、而此处的其他器件则没有。 TMUX1574信号路径上的这一特性高达3.6V、可在移除电源电压(VDD = 0V)时提供隔离。 当 TMUX1574断电时、器件的 I/O 保持高阻态。 如果您遇到电源可能被拆除的情况、这可能解释了 TMUX1574工作而其他器件不工作的区别。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的建议。 因此我忽略了断电保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    电源小知识 我现在将关闭该主题。 如果还需要什么、请告诉我!

    此致、

    亚历克斯