This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:AHD 摄像头多路复用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4052, CD4052B, CD4051B, CD4053B, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344401/cd4052b-ahd-camera-multiplexing

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: CD4053BCD4051BSN74LV4052A、CD74HC4052

您好!

我正在尝试将 CD4052B 用作 AHD 摄像机的视频多路复用器。 我正在使用 X A Y 连接同轴电缆核心和屏蔽层。 我们的想法是分别在通道0和通道1上的常见 X 和 Y 上和两个摄像头上保存单个输出、并能够在摄像头之间切换。 为了解决 A 和 B 问题、我使用翘板开关以使高电平/B 低电平或 B 高电平/A 低电平或处于空档位置 Alou/吹气。 有关信息、请参阅下面的线路图。 我遇到的问题是、在切换翘板开关时、我没有获得任何视频输出。 最初我在通道1和2上安装了摄像机、因此我试图通过将摄像机放在通道0 (A=0、B=0)上和通道1 (A=1、B=0)上进行简单的寻址。 因此,用摄像头在 Ch0我得到一个非常嘈杂和不稳定的视频,然而,当切摇臂开关有一个高,我不会得到任何东西 。 在返回到低电平时、添加到该特性的 Ch0不输出任何延迟。 我已尝试使用5V 和10V 输入来查看它是否会改变任何东西、但没有区别。 我不是一个电子家伙,所以它是一个相当未知的领土。 我一定错过了一些东西,但不能弄清楚什么,有什么想法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我对视频信号及其外观不是很熟悉。 您是否碰巧知道您正在使用的信号的频率和电压?  

    我没有看到在多路复用器方面有任何突出的问题。 您使用哪种板/设置? 您是否可以使用示波器甚至万用表、以便在开关每次切换期间仔细检查控制和电源引脚上的电压?
    如果您有一个示波器、我想在多路复用器前后查看波形、那么如果我们可以移除多路复用器、 和蓝线从同轴电缆输出到摄像头0 (或1、您的选择)的路径、我们可以排除电路板或设置本身是否引起任何问题。  
    你可能不会在这里也不使用示波器、只能看看当你的 mux 周围的蓝线时视频是否起作用。

    我想我大部分都在关注您尝试做的事情、但您能否分享您的 A 和 B IN 相对于所见输出的状态? 会帮助我更好地组织条件和他们的行为。  

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用什么电源? 您希望切换哪些电压和频率?

    (CD4000设备非常旧、在低电压下具有糟糕的特性。 您可能需要不同的开关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    感谢您的答复。

    如果时间足够、星期四在实验室里会尝试获取信息。

    该板由原型 PCB、电线和焊料组成。 虽然它是丑陋的,但相对简单。 我已经单独测试了相机,他们工作正常。 当涉及到多路复用器时、情况会变得复杂。

    关于 A 和 B 的状态。当翘板开关处于中性位置时、A=0、B=0、Ch0 带电。 当翘板开关闭合 A、A = 1且 B = 0上的环路时、将使 CH1变为实时。 B 上的开关闭合、A=0 和 B=1、CH2实时。

    我理解此开关需要在 A 上持续闭合才能使 A=1、还是仅作为一个脉冲(B 也是如此)、这是对的吗?

    谢谢!

    Damien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的帮助。

    不确定我是否理解正确。 由于这是原型、我使用工作台电源为 MUX 供电、正极和负极上的5V 返回到电源。 我也尝试过10伏。 摄像机由电源上单独通道的3.3V 电压单独供电。

    无需执行任何高频开关。 我希望在需要时完全手动切换摄像头。 A 和 B 位于同一电源线上、即激活开关时、在本例中为5V。 当开关处于空档位置时、A 和 B 应通过电阻器下拉。

    我之所以选择这种芯片模型、是因为有 X-Y 通道、因此最好将一些同轴电缆连接到它以便在摄像头之间切换、但同时减少同轴电缆的数量。

    谢谢。

    达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我问的是视频信号的特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我正确的理解是,交换机需要在 A 上持续关闭以使 A=1,或者它是仅为脉冲(B 相同)吗?

    是的、您需要保持逻辑保持的状态。 不会有任何锁存状态的东西。  

    尽管 Clemens 在这里说得不错、但低电压轨的性能不是最好的、所以低电压开关的效果更好。 尽管您也提到您也上升到了10V 并看到了类似的行为。 但如果您想试试 SN74LV4052、它可以直接替代、在较低电压下提供更好的特性。

    话虽如此、我仍在等待您的实验室测试、

    谢谢。
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rami 和 Clemens、

    关于 A 和 B 的状态、这也是我的理解、所以在这里我的开关设置是可以的。

    我现在明白您的意思了 Clemens、因此我尝试使用10V 而不是5V。 但是、我必须承认我不确定是否能正确理解技术规格的 P14。 报价如下。

    添加了"CD4051B、CD4052B 和 CD4053B 模拟多路复用器是数字控制的模拟开关、
    导通阻抗和极低的关断泄漏电流。 可通过以下方式实现高达20 VP P 的模拟信号控制
    4.5V 至20V 的数字信号振幅(如果 VDD–VSS = 3V、则可以控制高达13V 的 VDD–VEE;对于
    VDD–VEE 电平差高于13V、需要 VDD–VSS 至少为4.5V)。 例如、如果 VDD =+4.5
    V、VSS = 0V、VEE =–13.5V、–13.5V 至+4.5V 的模拟信号可通过0的数字输入进行控制
    V 更改为5V。这些多路复用器电路在整个 VDD–VSS 和 VDD–
    VEE 电源电压范围、与控制信号的逻辑状态无关。 当驱动器上存在逻辑1时、
    禁止输入端子、所有通道都关闭。'

    我的 VDD = 5V、VSS = 0V、但 VEE 也为0V。 在上述技术规格示例中、似乎有18V 的控制范围。 因此、在本例中、5V 的数字输入只能控制5V 的范围。 如果我的视频信号非常低、但我还没有测量到、但我预计会是这样、那么基本上我自己基本上超出了芯片所能达到的性能。

    我喜欢您建议 Rami 使用的 SN74LV4052。 因为我使用的 电压相当低、这会更有意义。 我甚至可以从馈线为摄像头供电。

    我明天要进行测量。

    谢谢两位。

    Damien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在了解一下您的意思、因此我尝试使用10V 而不是5V。 但是、我必须承认我不确定是否能正确理解技术规格的 P14。 报价如下。

    添加了"CD4051B、CD4052B 和 CD4053B 模拟多路复用器是数字控制的模拟开关、
    导通阻抗和极低的关断泄漏电流。 可通过以下方式实现高达20 VP P 的模拟信号控制
    4.5V 至20V 的数字信号振幅(如果 VDD–VSS = 3V、则可以控制高达13V 的 VDD–VEE;对于
    VDD–VEE 电平差高于13V、需要 VDD–VSS 至少为4.5V)。 例如、如果 VDD =+4.5
    V、VSS = 0V、VEE =–13.5V、–13.5V 至+4.5V 的模拟信号可通过0的数字输入进行控制
    V 更改为5V。这些多路复用器电路在整个 VDD–VSS 和 VDD–
    VEE 电源电压范围、与控制信号的逻辑状态无关。 当驱动器上存在逻辑1时、
    禁止输入端子、所有通道都关闭。'

    [/报价]


    同时,我也想看看这个问题,因为坦白地说,我不是这是如何写的粉丝,这是非常令人困惑的。  
    我认为这段话的意思是说、您在模拟输入上获得的信号可以跨越正电源(VDD)和负电源(VEE)、如果 VEE = VSS、则可能跨越 VSS / GND。  

    我认为它也是在说、"逻辑1"的最低最大 VIH 为4.5V、因为电源必须至少为4.5V。  

    这也是这些旧器件并非总是最好的另一个原因。 对于数据表中的特定电源测试条件、数据表中明确规定了这些条件、但在上限和下限中没有很明确的规定、并且数据表是在几乎30年前创建的、因此、有时我们无法准确地深入了解它们试图跨越的具体目标、 看到的功率密度。

    如果您转到并试用 SN74LV4052A、您至少会看到  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rami 和 Clemens、

    设法将摄像头连接到示波器。 只有很少的时间,所以这是我设法抓住的:

    摄像机输出无多路复用器:

    VPP = 173.3mV

    信号频率=96.15Hz

    信号周期=10.40微秒

    多路复用器通道0之后的摄像头输出:

    VPP = 215mV

    信号频率=15.72Hz

    信号周期=63.6微秒

    在这方面存在一些严重的矛盾,不确定它们来自何处。 我将消除信号的低电压这一事实、这可能是芯片的问题。

    谢谢。

    达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为信号频率可能会受到芯片本身开关频率的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    有趣的是、频率减小了原始频率的6倍、但 Vpp 增加了。 您是如何测量这些的? 即使多路复用器无法处理、我也不希望它会降低频率本身。 除非您不查看波形、并且只是以某种方式从其他某个器件拉取数据? 可能是由于某种原因、它没有记录某些峰值。
    与 Vpp 增加一样。 如果带宽是问题、我真的不会期望 Vpp 会增加。 但可能会有一些反射和尖峰被测量为较高的峰值。 那么、回到第一个问题、您是如何获得这些数据的、以及您是否能够物理观察波形?  
    但我同意,那里有严重的矛盾。 也许 LV4052A 可以提供帮助、但仍不清楚 CD4052B 的局限性在这里有什么。

    当您提到开关频率时、您是说控制引脚上的切换速度吗? 您的开关速度是多少? 只需将控制引脚偏置为高电平或低电平状态并将其保持较长时间并查看结果、这可能是一种可能性并且检查起来十分简单

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我所能找到的信息、AHD 只是具有更高频率的标准复合视频、通常是40 MHz、具体取决于分辨率。

    我怀疑您的示波器是在垂直/水平消隐间隔上触发的。

    视频电缆的特性阻抗为75 Ω;我认为 CD4000开关的电阻过大。 CD74HC4052应该表现得更好。

    (您的视频信号是否使用负电压?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    只能 用我的手机拍摄照片、不太确定它们是否有用。 我意识到我本可以保存一些屏幕截图、试图快速制作。 第一张照片是没有 mux ,振荡器直接夹在相机(即振荡1在视频线和振荡接地在相机的地面也是电源的接地) 由外部电源供电、视频信号通过 DVR 直接传输到屏幕。 第二张照片,相机连接到同一个电源,但视频信号,这一次是通过通道 x0和 y0多路复用器,然后到 DVR 和屏幕. 由于它是在 x0和 y0上、因此 A=0和 B=0。 我认为我没有在正确的时间获得完全相同的刻度、但波形是可见的。

    关于频率,对不起,我是看部分6.6和6.7之前意识到它是为一个交流特性。

    从视觉上看、视频质量严重下降、就像我没有获得完整的信号一样。 我通过了 x0和 y0删除了 A 和 B 参数、因此实际上视频信号应该沿着从 x0、y0到 xcom 和 ycom 的直线路径传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    可能是对的、我将重新进行测量、以确保我已正确设置振荡。 另外、有时我想知道从频率载波角度、从传感器分辨率的像素数量角度来看、摄像头是否是真正的 AHD。 我不会被认为我们能够处于 MHz 的低频谱中。 我有一个更昂贵的工业 AHD 相机,但我不愿意在那一点连接它,直到我知道到底发生了什么,电路:-)

    视频信号负极部分通常与电源的负极耦合。 在这些小型摄像头上的某些点有一条桥、用于将同轴电缆屏蔽层连接到电源的负极、这有助于消除来自源的噪声。 如果不在电路板上建立电桥、可在与同轴电缆的连接处建立电桥。

    我将介绍 CD74HC4052。

    再次感谢你们两个花时间思考我的问题,非常感谢。

    回到周六、我将能够再次连接系统。

    Damien。

    PS:现在考虑它,我意识到我在夹示波器时犯了一个错误,我把它留在同一个地方后的相机线,这是可以的,没有多路复用器不再好与多路复用器. 我应该钳制公共输出...抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Rami、

    得到了一些新结果、但我对示波器上的设置不太确定。 我已将振荡接收到的信号设置为视频1080p/30fps。 摄像头是一个便宜的东西,没有太多的信息可用. 显示为1080p NTSC、因此我正在增加30fps。

    添加了一些平均值计算(256)来清理信号、并尝试打开测量范围以通过两种方式表征信号。 信号看起来像是正在传输的数据包、我认为是有意义的、因为我们每秒有多个帧。 因此、我尝试让测量窗口覆盖多个数据包、让频率位于数据包之上。

    图片如下。

    总之,我有:

    无多路复用器:

    数据包频率=15.62kHz、Vpp=136mV

    信号频率=169.5kHz、Vpp=98mV

    多路复用之后:

    数据包频率=15.87kHz、Vpp=28mV

    信号频率=92.59kHz、Vpp=34mV

    我不确定我是否在测量这里和正确的方式。 数据包频率一致、信号频率差异很大。 电压被大大降低、这将与有人提出的有可能芯片内部阻抗过高的问题保持一致?

    我想我已经达到了我所担心的可测量值的极限。 我可能会尝试推荐的 CD74HC4052和 SN74LV4052A 两款芯片、尚不清楚它们之间的区别、我将不得不阅读规格并尝试理解。

    无多路复用器数据:

    多个数据包:

    过信号:

    多路复用之后:

    多个数据包:

    过信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没必要提及的是、在多路复用器之后、示波器上的信号是间歇性的。 我这么说的意思是、波形的出现和运行方式几乎像它的开启和关闭一样。 尝试上传视频、但不起作用。

    谢谢。

    Damien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    Rami 一直到星期四都在外面,因为他已经相当参与这个话题可以等到他回来吗?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    完全不用担心。

    谢谢您让我知道。

    此致、

    Damien。