This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:TMUX1575YCJR UBM 测量

Guru**** 2509745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344396/tmux1575-tmux1575ycjr-ubm-measurement

器件型号:TMUX1575

您好、团队成员:  

我的客户需要有关该器件 TMUX1575YCJR 的 UBM (焊球金属化下)/SRO (阻焊剂开口)的信息。  

谢谢!  

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、奥斯汀:  

    我已经联系包装团队在这里寻求答案、并在收到他们的反馈时将其告知您

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我们是否有该 UBM 测量值的更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    内部来源显示 此尺寸为0.185mm。  

    此致、

    亚历克斯