This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:模拟开关、在何处降低数字噪声? VDD、VSS、VEE

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1345973/cd4051b-analog-switching-where-to-reduce-digital-noise-vdd-vss-vee

器件型号:CD4051B

大家好、我一直在使用4051B 多路复用器开发切换模拟音频信号的音频产品。 我遇到了一些噪音、在重新设计产品时、我试图将模拟接地和数字接地分开。 我的问题是、此芯片会产生什么噪声? 我曾想将接地的 VSS 连接到模拟接地、但我不确定这是否正确。 这是芯片内的数字接地引脚还是模拟接地引脚? 该 VSS 引脚是否仅用于芯片中的数字逻辑? VEE 和 VDD 为-5和5V、应该是相对干净的信号。 不过、这两个引脚上的噪声是否甚至会影响通过芯片的音频信号?  我将尝试在电路的其他区域降低噪声、但对于 CD4051B、我想知道是否有任何东西会使通过它的信号增加噪声。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关本身不会产生噪声。 噪声可能来自电源、未选择的通道或附近的迹线。 您必须找到实际的噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、基本而言、VSS 可以连接到数字接地、这很好、这就是我需要知道的全部内容。 谢谢!