This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:级联 SPI 多路复用器/多路信号分离器电路。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1345654/ts3a27518e-cascaded-spi-mux-demux-circuits

器件型号:TS3A27518E

尊敬的 TI 专家:

我已经使用 TS3A27518E 完成了 SPI 存储器电路设计。 随附了原理图设计 pdf 文件和关于该要求的高级方框图。 我的目的是通过以下方法来刷写 SPI 闪存存储器.

1)通过外部接头进行 SPI 存储器刷写(我将使用 Aardvark SPI 主机适配器进行编程)

2) SPI 存储器 通过 I2C 到 SPI 桥接器 IC 进行刷写

3) SoC 处理器将从 SPI 存储器中获取二进制文件、然后它将启动并开始工作

3个以上的选择是基于2个多路复用器/多路信号分离器 IC 的选择。

您能否查看原理图并确认所有电气参数是否匹配,我们能否继续?

高级结构图

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/388/SPI-Programming-architecture.png

Shematics 文件

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/388/I2C-to-SPI-Bridge-programming.pdf

此致、
苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    我看了一下、一切看起来都很好。 只要 SoC SPI 输入也为1.8V、这里应该不会有任何问题  

    谢谢。
    Rami