This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:VDD = 0V 时的行为

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344602/tmux136-behaviour-when-vdd-0v

器件型号:TMUX136

我将尝试使用 TMUX136作为 UART 通道的多路复用器、我有一项要求、即器件在 VDD = 0时应具有默认状态、我不希望通道处于高阻抗状态。 使用多路复用器可以实现吗? 或 TI 产品系列中的任何其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 这将需要基于耗尽模式 MOSFET 的开关;TI 不制造它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD = 0时、使用开关旁路对2个 UART 通道进行多路复用是否有替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:  

    不、这将需要耗尽模式 FET 实现、只要我知道

    -Rami