This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:需要有关 CD4066B 灌电流的信息

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1345386/cd4066b-need-information-about-sinking-current-of-cd4066b

器件型号:CD4066B

大家好!

我们的产品中存在一个问题、即模拟开关的输入源控制(0-10伏)为低功率(5 mA)、模拟开关的输出连接到另一个高功率器件(10mA)。

我想知道当连接低功率输入和高功率输出(尝试接收更多功率(10 mA))时每个通道可以接收多少功率。

我们想知道在这种情况下哪种类型的缓冲器或开关可以工作。  

请提供帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Srikanth、  

    我不确定我是否遵循了您在这里寻找的内容。 您能否更详细地阐述或分享您的用例的原理图或图纸?

    听起来好像您有两个不同的电流经过多路复用器、但多路复用器的输入和输出将连接在一起、因此它们应该会看到相同的电流流过它。

    不过、底线是、多路复用器的每个输入可以处理高达- 10mA。

    谢谢。
    Rami