This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:.s6p s 参数文件

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1342829/tmux1575-s6p-s-parameter-files

器件型号:TMUX1575
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646

您好!

我要 为某些 C-PHY 仿真寻找用于 TMUX1575的.s6p S 参数文件。

TI 网站目前只有 s4p 文件、这些文件不适用于 C-PHY。

我们是否有适用于 TMUX1575的.s6p S 参数文件?

谢谢
奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    因此、我们没有任何适用于 TMUX1575的 SP6文件。 不过、我们可以尝试更好地了解 您的用例并评估 tmux1575是否适合您的应用。

    1.我的第一个问题是, 您的 C-phy 应用程序的千兆符号每秒(GSPS)是什么?  此问题答案将帮助我们确定您的应用的1575性能。

    例如、假设您的应用具有1.8 GSPS。   

    根据 我的理解、iC PHY 以2.28位/符号的速率对数据包进行编码。 因此 、如果您尝试获取每秒1.8Gsps 的符号、则需要支持约1.8G/2.28 = 800MHz。 高电平或低电平。
    TMUX1575可支持高达1.8GHz 的频率、如果这是您的应用速度、它应该能够支持 C-PHY。

    最后、TMUX646在其数据表中指出它可支持 C-PHY 应用、并包含示例。

    请告诉我您的想法、我很乐意为您提供任何所需的帮助。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    感谢此处的指导。 我们正在寻找 SP6文件、以便对 TMUX1575进行同类比较、并 与市场上使用 SP6文件的其他多路复用器相比、对其特定损耗进行比较。 我们是否有计划推出 SP6文件?

    此致!

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的留言。 我要和多路复用器团队的其他成员谈谈这个主题。

    同时、您能告诉我正在评估的竞争对手器件吗?(这将帮助我们的团队更好地解决此问题)

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我要结束该话题、我们的团队和您自己将继续离线沟通。