This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16211:SN74CB3T16211DGVR

Guru**** 2579955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1342452/sn74cb3t16211-sn74cb3t16211dgvr

器件型号:SN74CB3T16211

大家好、

请帮助提供以下 MPN 的胶带宽度、胶带间距和引脚1方向。

SN74CB3T16211DGVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确认的是、您基本上是在寻找该信息、

    但适用于  SN74CB3T16211DGVR。 是这样吗?

    请告诉我、我将联系我们团队的产品工程师。

    此致、

    卡梅隆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确认的是、您基本上是在寻找该信息、

    但适用于  SN74CB3T16211DGVR。 是这样吗?

    如果我的假设正确、那么这里是您需要的数据。

    带宽=24 mm

    卷带间距=  12mm

    引脚1方向=  标准引脚1方向/与 DLR 封装相同的方向。

    此致、

    卡梅隆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    封装是 TVSOP(DGV)| 56, 我们需要带宽、间距和引脚1方向。

    请帮助提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatimun、您好!

     我之前发送的信息是针对您要求的 DGVR 封装的信息

    带宽=24 mm

    卷带间距= 12mm

    引脚1方向= Q1 (与 DLR 封装相同)

    如果您有任何其他问题、敬请告知!