This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:VQFN (RGY) IBIS 模型?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1345333/ts3a5018-vqfn-rgy-ibis-model

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: SN74LV4066A

您好!

ts3a5018.ibs IBIS 模型似乎不包含 VQFN (RGY)封装。

您是否具有可以添加的 VQFN (RGY)封装的 R_pkg、L_pkg、C_pkg 参数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、

    不确定为什么保留了该封装、但您可以从具有完整 IBIS 模型的另一个器件中提取 VQFN (RGY)参数。 我从 SN74LV4066A 着手:

    |          典型值     最小值              最大值
    R_pkg   2.900e-02 2.300e-02 4.100e-02       
    l_pkg   7.730e-10 6.570e-10 9.980e-10     
    c_pkg   1.360e-13 1.150e-13 1.560e-13       

    谢谢!
    Rami