This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:封装尺寸

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4067B, CD4067B-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344937/cd4067b-package-dimensions

器件型号:CD4067B

在 CD4067B 数据表(和 J (R-GDIP-T **)机械制图)中、J 封装具有窄尺寸和宽尺寸。 "C"尺寸在窄封装和宽封装之间有所不同。  CD4067B 封装是否具有窄宽 J 封装 尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    数据表中不是很清晰、但通过 TI.com 上的 TI 封装页面查看后 发现了24引脚 J 封装、看起来它的宽度是13.4mm、所以我认为它很窄

    但是、CDIP 封装(J)仅在 CD4067B-MIL (CD4067B 目录的 QML 认证版本)中可用、因此您可能在正常的 CD4067B 页面上看不到该特定封装

    谢谢。
    Rami