This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:未使用 COM 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344619/sn74lvc2g53-not-using-the-com-pin

器件型号:SN74LVC2G53

大家好、向 sn74lvc2g53致敬、我的客户提出了2个问题。

COM 引脚的用途是什么?

如果 不使用 COM 引脚、如何处理它、悬空、上拉或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 输入选择 Y1还是 Y2连接到 COM。

    可以将其悬空、但这样也可以移除芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、

    只是为了进一步说明 Clemens 在此处所说的内容、根据 A 引脚的状态、Y1和 Y2将连接到 COM 引脚。 如果您不使用 COM 引脚、则多路复用器没有任何用途、因此我愿意打赌只是对设备的功能存在一些误解、更可能是对每个单独引脚的用途存在误解。

    我会与您的客户确认他们了解数据表第3页的引脚功能表中所示的功能

    谢谢!
    Rami