This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:需要双向缓冲器

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: 74AC16245, SN74ABT861, SN74LVC861A, SN74CBTLV16292, SN74CBTLV3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343015/sn74cbtlv16292-bi-direction-buffer-needed

器件型号:SN74CBTLV16292
主题中讨论的其他器件:74AC16245SN74ABT861SN74LVC861A、、 SN74CBTLV3861

您好,我正在寻找一个双向多路复用器的应用设计,并看到这是一个单个方向,请建议一个双向多路复用器,谢谢。  

SN74CBTLV16292ss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少个通道? 多大的电压和频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了克莱门斯所说的、我还想告诉大家、这款设备是双向的。

    请观看此 视频 、因为它可以很好地解释所有 TI 模拟多路复用器和开关都是双向的

    请让我和克莱门斯知道您的问题的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12通道、3V3 - 5V、与74VHC245类似的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诸如 SN74CBTLVxxx 之类的模拟开关不进行缓冲、始终是双向的。

    74VHC245是一款具有方向控制输入的缓冲收发器、而不是多路复用器。 最相似的至少有12个通道的器件是74AC16245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在寻找收发器缓冲器双向,你有另一个10位? 任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 时的 SN74LVC861A 或5V 时的 SN74ABT861 (很少有10通道收发器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan:

    因此、根据您的回复、我会将该线程移至我们的收发器团队、看看他们有一个10位双向器件。 类似于 74VHC245。

     SN74CBTLV16292或 SN74CBTLV3861等 TI 模拟多路复用器 不缓冲信号。

    它们仅将信号从输入传递到输出或从输出传递到输入。