This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6202:终端开关

Guru**** 2579315 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344218/tmux6202-termination-switch

器件型号:TMUX6202

在我的设计中、我需要  开启和关闭68 Ω 终端。 总线电压为22Vpp。 我可以为此使用 TMUX6202吗? 请参见所附图片。

谢谢!

吉西·戈尔登贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yossy、  

    只要您遵守器件的绝对最大电压和电流、就应该没有问题。  
    在22V 时、您只需要至少22V 的正电源。
    至于电流、您需要将其限制为此表中的值、这些值会随封装和电源的变化而变化。 /-15V 外壳最适合您可能使用的22V 电源。  

    不过、图中的68 Ω 终端在哪里? 您会将其放置在多路复用器的一侧吗? 我担心、如果只是多路复用器、您会从器件看出来1欧姆的22V 电阻、因此大约22A 的电流会驱动它。 但对于68欧姆、您会在22/68 =约320mA、因此根据您选择的电源和封装、它应该没有问题

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    非常感谢您提供的详细答案。
    关于68欧姆:开关的每一侧都有两个34欧姆电阻器。 我认为将开关放置在两个34欧姆电阻器(R1和 R2)之间、因此连接它们会产生68欧姆的电阻、这有助于为开关创建更平衡的系统。

    谢谢!

    吉西·戈尔登贝格