This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:将视频移动到0v

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343993/lmh6586-move-video-to-0v

器件型号:LMH6586

大家好、

我将 LMH6586用于模拟视频切换、其中有3个不同的 R、GS 和 B 开关。G 具有嵌入式同步、而 R 和 B 则没有。

我希望所有(R、G 和 B)黑电平都为300mv、R 和 B 开关 VREF_Clamp 引脚设置为300mv、并且工作正常、而对于 G 当并尝试将 VREF_Clamp 设置为0v 时、将在同步方面看到一些损耗。 在数据表中、建议将其保持在300mv 以上、但我们可以通过任何方法将整个视频移到0v。 如果不能达到0V、最小值为0伏、我们可以移动绿色视频而不丢失任何同步。  

谢谢  

阿贾伊·帕特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ajay、

    我认为这不应该是问题、但可能会根据您的实际信号电平而将其切断。 我们使用该偏置来增大信号、如果您说出+/-400mV 信号、那么您的基准信号将显示为-100mV 至700mV。 如果负极侧过低、可能会偏置 ESD 单元、从而无法获得所需的性能。


    话虽如此、由于它超出了我们建议的运行条件、我无法用这种方式真正保证或保证任何行为预期。 但在理论上、我认为如果您的电压低于+/-300mV 应该没问题。

    谢谢。  
    Rami