This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:PSpice 模型可用于 SN74LVC1G3157和 SN74CBTLV3257

Guru**** 2020320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74LVC1G3157, SN74LVC2G66-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1344283/sn74lvc1g3157-pspice-model-available-for-the-sn74lvc1g3157-and-sn74cbtlv3257

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3257、、 SN74LVC2G66-Q1

你好。 我们是否可以拥有 SN74LVC1G3157和 SN74CBTLV3257器件的 PSpice 模型?

HSpice 不能与 Tina 和 PSpice TI 工具一同使用!!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jasmin:

    看起来我们没有适用于这些器件的 PSPICE 模型。 在这里、您最好使用无源组件和数据表中的规格(即 RON 和 CON)创建一个模型。  
    请参阅我们的常见问题解答:  

    [FAQ]如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型会怎么样?

    例如、在 SN74CBTLV3257上、它会如下所示。 由于没有明确声明、因此我只在每一侧使用 COFF。 从技术角度而言、您可以将5.5pF 增大约1或2 pF、以获得更高的精度、因为 Con 并不完全是同时代表 A 侧和 B 侧的 COFF。 相反、您将添加一些额外的导体尺寸、这会增加电容。 需要选择 COFF (A)+ COFF (B)+ C (EXTRA)= CON。 此处抽取的5欧姆 I 是数据表中的典型 RON:  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami。

    感谢您的答复。 我已经看到了答案。 但是、在对不同的 VCC 电压和频率进行全面的设计审查时、电容+电阻器的行为不会通过认真的技术响应来提供。 内部 MOSFET 及其偏置会影响我们需要仿真的整体性能。

    是否有任何其他 PSpice 模型使用与 SN74LVC1G3157中使用的模拟 MOSFET 技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jasmin:

    我了解。 不幸的是、我发现最接近的是 SN74LVC2G66-Q1内部未发布的模型、该模型仅涵盖4.5V 电源用例。 我无法验证它的准确性、因为它是在2013年创建的、从未发布过、但最接近的东西是已经创建的:

    e2e.ti.com/.../SN74LVC2G66_2D00_Q1.zip

    我发现这个 E2E 似乎有一些成功的地方以及关于转换的说明
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/866703/sn74lvc1g3157-please-share-the-pspice-model-or-un-encrypted-model-of-hspice

    我认为目前将 HSpice 转换为 PSPICE 的方法是手动转换。 我将继续研究如何做到这一点、但目前 HSpice 模型看起来是加密的、因此我必须反复琢磨、看看如果上述方法不起作用、我是否能找到可供使用的未加密版本。  



    谢谢。
    Rami