This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:IBIS 模型可以#39;t 配置为输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343904/sn74cbtlv3126-ibis-model-can-t-configure-as-an-output

器件型号:SN74CBTLV3126

我正在 HyperLynx 程序中将适用于 SN74CBTLV3126的 IBIS 模型用于仿真 PCB 布局的信号完整性、由于某种原因、我无法将模型配置为输出。 它只能配置为不反映我们在电路板上的配置的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型描述了控制输入。 I/O 通道为无源开关、即、它们无法建模为缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Huilin、

    克莱门斯在这里是正确的。 通常、我们将其建模为串联开关类型。

    谢谢。
    Rami